This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:来自 CPU 的已配置模式确认

Guru**** 2932030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592287/tps2549-q1-configured-mode-confirmation-from-cpu

器件型号:TPS2549-Q1

[TPS2549/TPS2549-Q1 ] CPU 提供的已配置模式确认

您好!

我的客户将使用具有 CDP 模式(111)的 TPS2549-Q1以及具有 USB 接口的 CPU。
CPU 是否有任何方法可确保 TPS2549-Q1正确配置(在本例中为 CDP)?

就我检查数据表而言、没有寄存器或引脚可以这样做。
如果您可以再次检查、我们不胜感激。

谢谢、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有人可以支持我的客户的此查询?

    提前感谢您的支持。
    此致、
    Ken