This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR285:DS90CR285用于屏幕且屏幕模糊

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593083/ds90cr285-ds90cr285-used-with-screen-and-has-blurred-screen

器件型号:DS90CR285

大家好、

我的客户现在正在评估 DS90CR285、发现屏幕模糊。 CLK 为60MHz。 它们使用上升沿采样。 谢谢你。 你有什么建议吗?  

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    很多时候、串行器和解串器不是问题的原因、而是问题所在。 为了帮助调试该问题、需要在整个数据路径中提供信息:
    - 您是否具有时钟源的抖动特性? 这将是串行器的 PCLK 输入。
    o 您使用的是什么时钟源? 您是否尝试更改为干净的时钟源? 结果如何?
    - 电缆的特征是什么? 您知道电缆的衰减/损耗吗?
    o 您提到使用4m 电缆(2x2)。 您是否尝试缩短电缆长度? 结果如何?
    - 布局是否针对100欧姆差分阻抗进行了优化?
    - 您是否观察到解串器的锁定输出? 当您观察到显示屏抖动时、设备是否会解锁?
    - 电路板在 PCB 布局中是否针对高频率进行了优化? 建议客户遵循数据表第15页的注释。
    - 串行器和解串器上的设置条件和引脚设置是什么?

    谢谢、
    Dennis