This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1023A:串联时钟

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B, SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593556/sn65lv1023a-series-clock

器件型号:SN65LV1023A
主题中讨论的其他器件:SN65LV1224B、

尊敬的先生  

我们有一个项目希望使用 SN65LV1023A/SN65LV1224B 来执行以下结构  

您可以看到、CLK 使用菊花链执行红色标记以下操作

我是否知道此功能可行?

如果将时钟串联,任何抖动或其它因素都会影响时钟性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生

    期待您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萧

    可能更好的多点配置。 请参阅数据表中的图23和24。

    此致、

    Gerardo