This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3200:用作 UART MUX

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593694/ts3usb3200-used-as-uart-mux

器件型号:TS3USB3200

您好!

我们能否将 TS3USB3200用作 UART 多路复用器而不是 USB 多路复用器?  如果用作 UART 1:2多路复用器、我们应该特别注意什么?

如果没有、TI 提供的 UART 多路复用器更好的解决方案是什么?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Antony、您好、TS3USB3200可以交换高达4.3V 的信号、因此只要满足建议的工作条件、就可以使用该器件切换 UART (请参阅数据表第6.3节)。
    此致、
    迭戈。