This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:CC 信号和数据之间不匹配

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB542, TUSB322I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593180/tusb321-mismatch-between-cc-signals-and-data

器件型号:TUSB321
主题中讨论的其他器件: TUSB542TUSB322I

在我的设计中、我想在不断开 USB3.1-C 电缆的情况下检查 C 型连接器两侧的功能。

CC1和 SS data2的物理连接(B 侧)之间是否可以多路复用? 或者、您能建议其他人检查它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dimitri、

    改变方向的唯一方法是断开 TUSB321和 SS 多路复用器的 DIR 引脚并手动控制多路复用器。 但是、这将作为有效连接成功、因为您要将多路复用器配置回电缆本身。

    Regrds、
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Diego。

    我不知道多路复用器的这一选项。

    为了澄清这一点,当引脚“Dir”将连接到 TUSB542引脚“Sel”时,我想使用 TUSB321和 TUSB542的 Tandem。 如果下一种情况下会出现多路复用结果:器件 CC (通过 USB3.1-C 电缆连接到 CC1)、多路复用器将连接到 TUSB321的 CC2。 系统是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dimitry、

       不、不会。 请参阅 TUSB542数据表第8.2.2节。 图16显示了由 TUSB322I (即启用 I2C 的 TUSB321)控制的 TUSB542、您可以在该图中看到、为了实现正确的 MUX 功能、交换了 CC 引脚。 也可以使用晶体管来反转 TUSB321和 TUSB542之间的 DIR 信号。

    此致、

    迭戈。