This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65986:如何配置 TPS6598x 支持在交替模式下将2K 视频分辨率切换到4K 分辨率

Guru**** 2585955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593306/tps65986-how-to-configure-tps6598x-support-2k-video-resolution-switching-to-4k-resolution-in-alternate-mode

器件型号:TPS65986

如何 配置 TPS6598x 支持在交替模式下将2K 视频分辨率切换到4K 分辨率、并使用 TUSB546EVM 与 Type C 监视器配合使用。

C 型显示器 可通过按下 显示器中的按钮来支持2K (USB3.0+2Lane)和4K (4Lane)分辨率之间的切换。

我的要求是 PD 控制器用作 DFP 和 SRC、端口无法支持数据/电源角色交换。

现在、我在 Display Port Capabilities (显示端口功能)设置中选择或取消选择多功能首选项、它适用于 2K 设置、但在切换到4K 设置后失败。   

请帮助您针对此要求进行正确的配置设置、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hardy、

    在显示端口功能寄存器中、对于 DFPD 插座或 UFPD 插头引脚分配、还请启用引脚"E"。
    这将有助于观看4K 视频。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在没有选择多功能首选项的情况下尝试添加 Pin E、但它无法正常工作、任何其他设置都可以提高性能? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他信息是、当显示器处于2K 分辨率模式或4K 分辨率模式或4K 切换至2K 时、软件狗可以正常工作、仅在2K 切换至4K 时失败、