This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:询问 DP83848K 原理图并提供建议

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593112/dp83848k-asking-for-the-dp83848k-schematic-and-issues-suggestions

器件型号:DP83848K

大家好、

客户可以通过眼图认证,但 PoE 不能连接失败。

                  DLINK      DGS-1210-10P

                 NETGEAR  GS608

谢谢、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SHH、

    我们需要有关该问题的更多信息。
    我们可以获得原理图吗?
    2. PHY 是否通电?
    3.如何检查链路是否已启动? LED 指示还是寄存器读取?
    4.他们是否尝试使用其他开关?
    5.他们尝试了多少个 DP83848K 器件?

    此致、
    Aniruddha