This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:DP83849I

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592835/dp83849i-dp83849i

器件型号:DP83849I

我的设计需求:μ A

MCU有内置一个MAC单元;μ A

设备需要联网,有些场合需要电口RJ μ,有些场合需要用光纤接口(类型待定),但二者不会同时用。μ A

硬件设计上,必须两种接口都做到PCB上。μ A

问题:μ A

用DP83849i做,能不能实现,器件的端口A和端口B分别配置为 电口、光口,端口A和端口B数据TX μ RX都与同一个MAC连接,通过软件配置只使用一种。μ A

谢谢!μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否可以用英文重新发布您的问题?

    此致、
    Aniruddha