This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416:TCA6416 &放大器;TCA6424 P00~PXX 默认状态(高电平/低电平)。

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424, TCA6416, TCA6424A, TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593322/tca6416-tca6416-tca6424-p00-pxx-default-status-high-low

器件型号:TCA6416
主题中讨论的其他器件:TCA6424、 TCA6424A、

您好、先生、

Q1.   TCA6416和 TCA6424 P00~PXX 的默认状态是什么? 高电平还是低电平?

问题2. 如果我们复位芯片、 TCA6416和 TCA6424 P00~PXX 的状态是什么? 高电平还是低电平?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、
    端口的默认状态是它们被配置为输入(高 Z)、这适用于 TCA6424和 TCA6416。 高电平或低电平状态取决于引脚上的感应电流、无论是漏电还是上拉或下拉电阻器。 当您重置这些器件时、它们将变为默认值、这些器件不具有非易失性存储器。

    此外、是否有理由不使用 TCA6416A 和 TCA6424A 版本? 这些是增强型器件、对每个相应数据表中列出的勘误表进行了修复。
    -弗朗西斯·胡德