This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:LED 固定装置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593324/sn65176b-led-fixture

器件型号:SN65176B

您好!

1.终端用户不知道或不关心哪个节点是 RS-485网络中的第一个节点和最后一个节点(如果它们是32个节点)。
是否可以为每个节点共用所有电阻器值?


MCU 3.3V 和 SN65176B 5V
MCU UART TX 连接到 SN65176B 的 D 应该正常
MCU UART RX 连接到 SN65176B 的 R、我们不确定高电平输出电压是否会损坏 MCU I/O、因为未定义以下最大值。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中间节点上不得有任何终端。 如果您没有固定的安装、并且也不想使用跳线/开关、则所有节点都必须自动检测它们是否有一个或两个总线连接、并使用模拟开关之类的器件连接终端电阻器。

    如数据表的图19所示、SN65176B 具有5V TTL 输出。 如图4所示、它可以高于3.3V。因此、您应该改用 具有 CMOS 输出 的3.3V 收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我是

    在 Clemens 的注释中添加内容-在某些情况下、可以在任何节点上运行 RS-485网络而不进行端接。 当数据速率足够低、差分信号的上升/下降时间可以保持在低于通过电缆传播时间时、通常会出现这种情况。 其他情况也可以正常工作、尽管这非常依赖于系统、因为不同的布线配置会导致不同的信号完整性损失。

    相反、在超过两个节点上、绝对不要使用标准120欧姆端接电阻运行 RS-485网络。 这将使驱动器过载、最终产生较小的信号电平。 在某些情况下、您可以在每个节点上使用更高阻抗的电阻器实现"部分"端接(将所有并联端接的总等效电阻保持在60欧姆或更高)、但其效率受到限制。

    此外-一般来说、推挽 LVTTL 输出的最大高电平电压(与您提到的电压相同)是器件的电源电压(VCC)。 因此、最好按照 Clemen 的建议使用由3.3V 供电的收发器(因此无需外部电平转换电路)。

    最大