This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981EVM:用于此演示板和任何类型 C 项目的 Altium 设计文件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593247/tps65981evm-altium-design-file-for-this-demo-board-and-any-type-c-project

器件型号:TPS65981EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65982TPS65981

大家好、团队、

但愿你一切顺利。 一位客户询问此演示板的任何 Altium Design 文件以及任何可提供帮助的 C 型项目。

此致、

Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randhir、

    我们在线提供 TPS65982 EVM 的 Altium 设计文件。 请向我发送电子邮件、我将看到我是否可以向您提供 TPS65981 EVM Altium 设计文件。

    谢谢、
    Eric