This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:与 TPS2561不同的电源电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561, TPS2561A, TPS2561-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593003/tps2561-different-supply-voltage-to-tps2561

器件型号:TPS2561

您好!

根据下图、我想询问您是否可以为 TPS2561/TPS2561-Q1/TPS2561A 提供两种不同的电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eng:
    由于器件输入电压为2.5-6.5V,因此1.2V 将使器件进入欠压保护状态。
    接收内部 Vin 是一种理想的切换电表,因此我们不能同时使用两个差分电压输入。

    Michael .tan