This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:在2.0中使用 TUSB9261-Q1有错误、但在3.0中没有错误

Guru**** 2466040 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261-Q1, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592615/tusb9261-q1-using-tusb9261-q1-in-2-0-has-errors-3-0-does-not

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB9261

在 USB 2.0中使用 TUSB9261-Q1设计时出现以下错误:

[2017年5月 2日08:52:40 ] USB 3-6:使用 xhci_hcd 的新型高速 USB 器件编号36
[2017年5月 2日08:52:40 ] USB 3-6:找到新的 USB 器件、idVendor=0451、idProduct=9261
[2017年5月 2日08:52:40 ] USB 3-6:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
[2017年5月 2日08:52:40星期二] USB 3-6:产品:TUSB9261 USB3.0至 SATA 桥接器
[2017年5月 2日星期二:08:52:40 ] USB 3-6:制造商:德州仪器
[2017年5月 2日08:52:40 ] USB 3-6:序列号:ED92887659988BAF
[2017年5月 2日08:52:40日] USB-STORAGE 3-6:1.0:检测到 USB 海量存储设备
[2017年5月 2日08:52:40日] SCSI host5:USB-storage 3-6:1.0
[2017年5月 2日08:52:41 ] SCSI 5:0:0:0:0:直接访问    Samsung SSD 850 EVO MSAT 1B6Q PQ:0 ANSI:6
[2017年5月 2日08:52:41 ] SD 5:0:0:0:连接的 SCSI 通用 SG2类型0
[2017年5月 2日08:52:41 ] SD 5:0:0:0:[SDB] 488397168 512字节逻辑块:(250 GB/233 GiB)
[2017年5月 2日08:52:41 ] SD 5:0:0:[SDB]写保护关闭
[2017年5月 2日08:52:41 ] SD 5:0:0:[SDB]模式检测:17 00 00 00
[2017年5月 2日08:52:41 ] SD 5:0:0:[SDB]写入高速缓存:已启用、读取高速缓存:已启用、不支持 DPO 或 FUA
[2017年5月 2日08:52:41日] sdb:sdb1
[2017年5月 2日08:52:41 ] SD 5:0:0:[SDB]连接的 SCSI 磁盘
[2017年5月 2日08:55:28日] USB 3-6:USB 断开连接、器件编号36
[2017年5月 2日08:55:28日] SD 5:0:0:[SDB]同步 SCSI 缓存
[2017年5月 2日08:55:28日] SD 5:0:0:[SDB]标签#0失败结果:hostbyte=ded_no_connect driverbyte=driver_OK
[2017年5月 2日08:55:28日] SD 5:0:0:[SDB]标签#0 CDB:写入(10) 2a 00 08 f0 1a C8 00 f0 00
[2017年5月 2日08:55:28日] blk_update_request:I/O error、dev sdb、sector 149953224
[2017年5月 2日08:55:28日] blk_update_request:I/O error、dev sdb、sector 149953224
[2017年5月 2日08:55:28日] SD 5:0:0:[SDB]标签#0失败结果:hostbyte=ded_no_connect driverbyte=driver_OK
[2017年5月 2日08:55:28日] SD 5:0:0:[SDB]标签#0 CDB:写入(10) 2a 00 08 f0 19 D8 00 f0 00
[2017年5月 2日08:55:28日] blk_update_request:I/O error、dev sdb、sector 149952984
[2017年5月 2日08:55:28日] blk_update_request:I/O error、dev sdb、sector 149952984
[2017年5月 2日08:55:28日] blk_update_request:I/O error、dev sdb、sector 149958280
[2017年5月 2日08:55:28日] blk_update_request:I/O error、dev sdb、sector 149958040
[2017年5月 2日08:55:28日] blk_update_request:I/O error、dev sdb、sector 149957800
[2017年5月 2日08:55:28日] blk_update_request:I/O error、dev sdb、sector 149957560
[2017年5月 2日08:55:28日] blk_update_request:I/O error、dev sdb、sector 149957320
[2017年5月 2日08:55:28日] blk_update_request:I/O error、dev sdb、sector 149957080
[2017年5月 2日08:55:28日] SD 5:0:0:0:[SDB]同步缓存(10)失败:结果:hostbyte=ded_no_connect driverbyte=driver_OK
[2017年5月 2日08:55:29日] USB 3-6:使用 xhci_hcd 的全新高速 USB 器件编号37
[2017年5月 2日08:55:29日] USB 3-6:找到新的 USB 设备、idVendor=0451、idProduct=9261
[2017年5月 2日08:55:29日] USB 3-6:新 USB 器件字符串:MFR=1、Product=2、SerialNumber=3
[2017年5月 2日08:55:29日星期二] USB 3-6:产品:TUSB9261 USB3.0至 SATA 桥接器
[2017年5月 2日08:55:29日星期二] USB 3-6:制造商:德州仪器
[2017年5月 2日08:55:29日] USB 3-6:序列号:ED92887659988BAF
[2017年5月 2日08:55:29日星期二] USB-STORAGE 3-6:1.0:检测到 USB 海量存储设备
[2017年5月 2日08:55:29日] SCSI 主机5:USB-storage 3-6:1.0
[2017年5月 2日08:55:30星期二] USB 3-6:USB 断开连接、器件编号37
[2017年5月 2日08:55:30 ] USB 3-6:使用 xhci_hcd 的39号新高速 USB 器件

使用 USB 3.0端口时没有问题。 我尝试了两条不同的 USB 2.0电缆、两条电缆都出现了相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供原理图?
    您是否正在使用 TI.com 上提供的最新固件?
    您是否尝试过其他操作系统?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法提供原理图、但我可以直接回答有关该原理图的问题。 我使用1.05无交换极性固件。 它在 Windows 7中失败。

    现在发生的一种奇怪是、我有一个 TTL 串行器件连接到电路板、而错误并未发生、但在没有连接 TTL 串行器件的情况下会发生。 我将 TTL-232RG 用于 TTL 串行器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TTL 器件位于何处?
    如果您使用 USB2.0电缆在 USB3.0中连接 TUSB9261、是否会发生此问题?
    您可以将原理图发送至 elias.villegas@ti.com
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是一个电缆组件、其中收发器嵌入在 USB 连接器中。
    现在、我已将该板插入 USB 3.0端口、并使用 USB 2.0电缆。 我将尝试使用3.0电缆连接 USB 2.0端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试将 USB 3.0电缆连接到2.0端口、但没有错误。

    造成这种情况的原因有哪些?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您尝试看到多少个 TUSB9261器件出现了此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在三个不同的电路板上遇到过这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在您的第一篇帖子中、您说:"...使用 USB 3.0端口时、我没有问题..."
    是使用 USB2.0还是 USB3.0电缆?
    我想知道的是 TUSB9261是否能够以 USB3.0连接、或者 TUSB9261以超高速连接与高速连接时是否有所不同。
    此致