This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:TCA6416A 与 PCAL6416A 比较

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6416A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/593064/tca6416a-tca6416a-vs-pcal6416a

器件型号:TCA6416A

你好。 我有一个与 TCA6416A 相关的问题。 该器件几乎与 PCAL6416A 同名、至少对于 BGA 封装、引脚分配是相同的。 这些部件是否相同? PCAL6416A 不是德州仪器的器件、但看起来 IC 与 TCA6416A 共享其设计。 我需要知道 IC 是否相同。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    这两个器件在引脚排列和功能上是等效的、但两者之间的实际设计实现是不同的。 TCA6416A 由德州仪器(TI)独立于竞争对手器件而开发、并且存在类似的器件命名方式、这只是为了使客户能够明显地发现功能相似之处。

    如果您对该器件有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    正确、这些器件在各个方面几乎完全相同。 我发现的一个小差异是"复位时序要求"、我们的 TI 器件在复位脉冲宽度和复位恢复时间方面稍微快一点。 您可以在 TCA6416A 的第8页 和 PCAL6416A 的第37页上看到它 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了 Matt 的评论之外、尽管两个器件具有相同的整体"IO 扩展器"功能、但我也应该指出 PCAL 器件中有相当多的额外可编程性。 输出驱动强度、IO 上的上拉/下拉配置、中断等可通过器件的寄存器映射进行调整。

    最大