请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21520 主题中讨论的其他器件: UCC27714
您好、先生、
我计划使用隔离器栅极驱动器应用全桥谐振器。 和验证 UL 标准。
但我们测试了 MOSFET 的漏极到栅极短路、从而导致 UCC21520 IC 损坏。
UCC21520 VOUT 引脚应力不够、因此我计划使用 UCC27714D 和 ISO7340M。
因为 UCC27714D HB 应力最大值高达640V。