This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:DP 端口转接驱动器 SN75DP130SS I2C 访问问题!!!

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592614/sn75dp130-dp-port-redriver-sn75dp130ss-i2c-access-issue

器件型号:SN75DP130

您好!

 我们在项目中使用的是 SN75DP130SS、它的 I2C 由 Zynq SOC 处理器驱动。 我们发现 I2C 没有响应、也没有从 I2C 命令中获取 Ack 位。

如果需要、我们可以共享原理图和测试代码。 请提供建议。

谢谢、
Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    器件工作正常、但您无法进行 I2C 通信、对吧?
    您能否共享 NAK 事务的范围捕获?
    请分享 ADDR 引脚的原理图部分

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、Moises、

    是的、你是对的。 请找到示波器捕获和完整的原理图。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    感谢您提供的数据、我保存了上一篇文章并删除了原理图。
    在原理图中、您填充了上拉和下拉电阻、这将使 ADDR_EQ = Vcc/2、I2C 地址将为0x2D。
    在示波器捕获中、您使用的是 I2C 地址0x2E、要获得该地址、您需要填充上拉电阻并移除 ADDR_EQ 引脚上的下拉电阻。
    更改 I2C 地址也会更改 EQ 行为。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moises、

    感谢您的即时响应。  

    未安装 R545和 R546、因此 ADDR_EQ 和 EN-EQ 被拉高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    这很奇怪、我只是测试了 EVM 中的三个 I2C 地址、所有地址都正常工作。
    您是否尝试过三个地址?
    您是否可以测量 DPAQ71的 ADD_EQ 引脚中的电压? 这是为了确保选择正确的地址。
    您是否尝试过其他 I2C?
    您能否确认 PCB 在 DPI2C/I2C 引脚与主引脚之间有一个实心焊盘?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moises、

    请按以下方式查找我的回复

    1. 您是否尝试过三个 I2C 地址?

    是的、我们已经尝试了全部三个地址。 现在、我们通过4.64K 上拉。

     2、您能否测量 DPHTM ADD_EQ 引脚中的电压? 这是为了确保选择正确的地址。

    是的、它是3.3V。

     3.您是否尝试过其他 I2C?

    请详细说明一下吗?

     4.您能否确认 PCB 在 DP5200的 I2C 引脚与主引脚之间有一个实心焊盘?
     附加电路板顶层捕捉、聚焦器件 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    很抱歉、我在第三个问题上未明确说明、我打算尝试使用三个不同的 I2C 地址、每个 ADDR_EQ 引脚配置。
    ADDR_EQ = VIH、0x2C、0x2D、0x2E
    ADDR_EQ = VIM、0x2C、0x2D、0x2E
    ADDR_EQ = Vil、0x2C、0x2D、0x2E

    关于路径、我想确认 DPR 的引脚4和5连接到 I2C 总线、这是为了消除焊接或损坏路径的问题。

    您是否尝试过其他 DP130 IC?
    您是否能够发送电路板进行测试?

    此致