This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:HPD 特性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592325/tmds181-hpd-feature

器件型号:TMDS181

您好!

您是否会建议我们如何决定是否需要使用 HPD_SRC/HPD_SNK?  如果没有、我们应该如何将这两个引脚与芯片连接?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    自动低功耗模式需要 HPD_SNK、您可以在不需要时将其禁用。

    HPD_SRC 是 HPD_SNK 的缓冲输出、但 VOH = 3.3V。

    对于电源应用、该电压可能是 GPU 所需的电压。

    对于灌电流应用、您需要在 HDMI 连接器处将 HPD 设置为5V、因此、您可以添加电平转换器或使用 HPD 监测模式。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    我必须做一个勘误表:
    TMDS181需要 HPD_SNK 才能导通。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Moises、

    我完全不明白。 由于您提到 TMDS181需要 HPD_SNK、并且 HDMI 连接器处的 HPD_SINK 需要为5V、因此凸轮客户在 HPD_SNK 上添加了一个外部上拉电阻(例如1k Ω)至5V? 如果是、HPD_SRC 如何? 保持常闭?

    安东尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    在 HPD 监测模式下、HPD_SRC 可保持 NC。

    使用1k 电阻器将 HPD_SNK 连接到5V 会带来功耗增加的缺点、并且当断开灌电流/拉电流时 TMDS181无法自行复位。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moises、

    感谢您的回复。  因此、请帮助我澄清一些问题。

    1. 如何判断客户是否应使用 HPD_snoop 模式?
    2. 对于使用 HPD snoop 模式的情况、他们应如何在电路板上连接 HPD_SNK 和 HPD_SRC?
    3. 如果不使用 HPD 监测模式、应如何在电路板上连接 HPD_SNK 和 HPD_SRC?

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    1.当您不想在 HPD_SRC 放置3.3V 至5V 的电平转换器时、主要使用 snoop 模式。

    2. HPD 监测模式、将 HPD_SNK 直接连接到 HDMI 接收器/连接器、HPD_SRC=NC

    3.非 HPD 监测模式、将 HPD_SNK 直接连接到 HDMI 接收器/连接器、将 HPD_SRC 连接到电平转换器、从电平转换器输出到 HDMI 连接器。 如果 HPD_SRC 进入 GPU、则可能不需要电平转换器。

    此致