This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9801:我们能否使用放大器代替间隔部分

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592998/tca9801-can-we-use-amlifier-instead-the-sepcial-parts

器件型号:TCA9801

我们是否可以使用普通放大器代替 TAC980X 来实现 PMBus 缓冲器?

 内部部件是否具有时间下拉和上拉控制以及数据翻转锁存? 谢谢。

BTW 主要是缓冲器内部主要功能是放大器、如果数据带宽和数据电容器低于100Mbps、我们能否直接使用放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常、最好使用 TCA9801等专用缓冲器。 放大器输出是单向的、并且始终被驱动(通常具有低阻抗输出)、因此它们不适合在双向通信通道中使用。 TCA9801能够感应缓冲器的一侧何时被另一个器件驱动、并相应地调整数据流的方向、从而使其成为此类应用的更简单解决方案。

    此致、
    最大