This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10BR150:DS10BR150TSD 可以使用 MIPI CSI2中继器

Guru**** 2819225 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592484/ds10br150-ds10br150tsd-can-use-mipi-csi2-repeater

器件型号:DS10BR150

你(们)好

我们在医疗摄像头系统中将 DS10BR150TSD 用作 LVDS 中继器。

该 部件 也可以使用 MIPI CSI2中继器

提前感谢

轩尼诗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、轩尼诗、

    DS10BR150并不 完全兼容 所有 MIPI CSI2电气规范。   中继器需要支持规范的哪一个子集?

    谢谢、此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee

    DS10BR150TSD 有2种类型的 MIPI CSI-2输入。

    Sony IMX-132 (2M)图像传感器

    • MIPI 摄像头串行接口2 (CSI-2)联盟标准 1.0.0版
    •  D-PHY 版本0.90.00的 MIPI 联盟规范  

    Sony IMX-377 (12M)图像传感器

    • MIPI 摄像头串行接口2 (CSI-2)版本 1.1的联盟标准
    • MIPI 联盟 D-PHY 版本 1.1规范

    提前感谢

    轩尼诗