This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:用于1GbE 应用的 CAT5性能等级连接器。

Guru**** 2758115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592470/dp83867e-cat5-performance-rated-connector-usage-for-1gbe-application

器件型号:DP83867E

您好!

我目前正在为 我们的一个应用设计1Gb 以太网端口、在 snlu209应用手册中介绍了参考设计、发现使用了 CAT5性能等级的 LAN 连接器 J18 (1-406541-1)。

需要对 CAT5级 LAN 连接器是否足以 支持1Gb 以太网接口应用进行澄清?

Harish.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harish、

    CAT5额定连接器正常、但建议使用 Cat5e 额定连接器。

    此致、
    Aniruddha