This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA4311A:热插拔 SPI 缓冲器

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4311A, SN74LVCZ244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592875/tca4311a-hot-swappable-spi-buffer

器件型号:TCA4311A
主题中讨论的其他器件: SN74LVCZ244A

您好!

我有一个具有 SPI 接口的 EEPROM。 我看到了用于 I2C 应用的热插拔 TCA4311A。 是否有用于 SPI 的热插拔解决方案?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Di、

    我不确定是否有、但我会将该帖子分配给可能知道的另一位工程师。  应用是什么?  您能否进一步说明为何需要 SPI 作为热插拔设备?

    -弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们提供的支持热插入的最佳选择是 SN74LVCZ244A。
    该器件为8个通道、但遗憾的是、我们没有特定的 SPI 器件。

    最棒的
    Michael