This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:大约 DP159用作 DisplayPort TX

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546-DCI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592880/sn65dp159-about-dp159-is-used-as-displayport-tx

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:TUSB546-DCI

您好!

在 DisplayPort RX:中使用 DP159

1、DisplayPort ++转 TMDS 应用程序(DisplayPort -> HDMI)

2、DisplayPort (__LW_AT__DisplayPort -> DisplayPort)

在 TX:中使用 DP159

除了输出 HDMI 之外、dp159还可以输出 DisplayPort?如何配置 dp159的寄存器?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doph、

    DP159是一款 DP++转 TMDS 电平转换器、可配置为用作 DP 重定时器、但不能同时用于两种应用。
    按照应用手册 DP159作为 DP 重定时器: www.ti.com/.../slla358.pdf 进行操作。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不需要同时使用这两个应用程序。 我想确认 DP159是否可以与 DP130相同、用作 DP 输出的转接驱动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doph、

    是的、DP159的使用方法与 DP130类似、您必须遵循应用手册。
    DP159是一款重定时器、除了重驱动信号外、还可消除抖动和偏斜。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,
    我的表达式不是很清楚,我知道 DP159可以与 DisplayPort RX 中的 DP130类似。 dp159是否与 DisplayPort TX 中的 DP130类似?当用于 DisplayPort TX 时如何配置 dp159寄存器?x 模式是否可用于 DisplayPort TX?
    谢谢!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doph、

    很抱歉、我以前没有得到它、因为在源应用中不建议使用 DP159作为 DP 重定时器。
    在链路训练期间、对 VOD 和预加重进行了调整、DP159器件有限、无法跟踪 GPU 的变化。
    您可以将 TUSB546-DCI 用作 DP 转接驱动器、这是一种线性转接驱动器、将重新传输来自 GPU 的信号、从而节省预加重和 VOD 的变化。

    DP130监控 AUX 通道并自行配置以选择合适的预加重和 VOD。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,
    DP159在源应用中只能将 DP ++转 TMDS?我能理解吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doph、

    没错、DP159在源应用中的唯一功能是 DP++到 HDMI 电平转换器。
    灌电流应用中的 DP159应为 DP 重定时器。

    在灌电流应用中将 DP159用作电平转换器毫无意义。
    DP159作为源应用中的 DP 重定时器、在链路训练期间不会有正确的行为。

    此致