This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:两次连续 I2C 访问之间的时序要求

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592830/pca9546a-timing-requirement-between-two-consecutive-i2c-access

器件型号:PCA9546A

您好!

当我们尝试写入 PCA9546A 的 I2C 寄存器以选择所需的 chnnel 编号时、完成此操作所需的时间是多少?  客户想知道在两个具有片外的安全 I2C 访问之间插入时需要多长的延迟。

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    这取决于工作频率以及它们是重复启动还是停止启动条件。  您将查看以下规格:  

    请记住、这是针对快速模式、其他工作频率的规格不同、请参阅数据表。

    -弗朗西斯·胡德