This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR111:可以在称为 CNVi 和无线网卡应用的接口上使用?

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592636/ds125br111-could-use-on-interface-which-called-cnvi-and-applicaiton-for-wireless-card

器件型号:DS125BR111

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

如您所知,英特尔有一个称为 CNVi 的新接口,用于无线网卡接口。

如果我们的布线长度超出规格、您是否建议过转接驱动器或重定时器等解决方案? SNx5DPHY440SS CSI-2/DSI DPHY 重定时器如何? 或 BR111??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS125BR111是一个很好的起点。  我不知道 有关 CNVi 的详细信息。  重要信息与需要多少补偿有关?  是否有眼罩规格?

    您能否向 我指出包含架构和电气详细信息的接口规格?

    谢谢、此致、

    Lee