This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042-Q1:Vbat、GND 和开路短路诊断功能

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592560/tcan1042-q1-diagnostic-features-for-short-to-vbat-gnd-and-open-wire

器件型号:TCAN1042-Q1

大家好、

我正在尝试理解几个项目...

TCAN1042-Q1能否诊断 Vbat、GND 和开路短路?

2.如果是、如果发生其中一个故障、器件是否会记录其中的任何故障情况?

提前感谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    TCAN1042无法检测/报告电池或 GND 短路等故障。 不过、请通过电子邮件联系我、以便我们可以讨论其他一些方法来实现这一点。