This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9538:PCA9538 "INT "引脚应用

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592531/pca9538-pca9538-int-pin-application

器件型号:PCA9538

尊敬的先生:

PCA9538 引脚13 (/INT)如果不使用,可以连接到 GND?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    如果 INT 引脚未被使用、您可以将其接地。  

    -弗朗西斯·胡德