This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:品质因数设置图

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592358/ds110df111-figure-of-merit-settings

器件型号:DS110DF111

品质因数类型设置图(表22)。 您能否为不同类型的传输介质提供有关 FOM 设置的一般准则?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    对于几乎所有应用、我们都使用默认品质因数(FOM)。  默认设置使用 HEO 和 VEO (水平和垂直眼图张开)数据来确定最佳的 DF111均衡设置。  这种方法非常适合 FR4和双轴铜缆应用。  随着通道复杂性的增加、水平或垂直偏置的 FOM 可能会改善自适应均衡、从而 实现更优的眼图张开度。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李:

    谢谢你。