请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我有一台以太网交换机。 它是一个3路开关、但只有2个集成 PHY、对于第三个端口、它有一个 RMII 接口。
数据表显示第3个端口可以在"II MAC 模式"或"II PHY 模式"下工作。 上电时、默认为"II PHY 模式"
连接外部 PHY 需要使用哪种模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一台以太网交换机。 它是一个3路开关、但只有2个集成 PHY、对于第三个端口、它有一个 RMII 接口。
数据表显示第3个端口可以在"II MAC 模式"或"II PHY 模式"下工作。 上电时、默认为"II PHY 模式"
连接外部 PHY 需要使用哪种模式?