请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/592354/ds90ub964-q1-framesync
器件型号:DS90UB964-Q1尊敬的先生
我们在同一电路板上为8通道摄像头使用了2个 DS90UB964
如果1个 DS90UB964使用内部帧同步、另一个 DS90UB964使用外部帧同步
如何使用内部帧同步来控制外部帧同步?
我看到0x10可以将 GPIO0设置为执行 FrameSync 输出,但我无法确定这是否正确?