This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051H:如何更换 MCP2551

Guru**** 2930010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622479/tcan1051h-how-to-replace-mcp2551

器件型号:TCAN1051H



TCAN1051HTCAN1042HSN65HVD251




主题中讨论的其他器件:TCAN1051

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的郭先生/女士:

    MCP2551支持+/- 12V 的共模范围、尽管它仅在+/- 7V 范围内符合 CAN 标准。 只要不需要斜率控制功能、TCAN1042或 TCAN1051都是不错的替代产品。 (我提到 TCAN1042、因为它的待机模式与 MCP2551的待机模式更相似。) 如果需要斜率控制、请选择 HVD251。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    感谢您的回复。

    此致、
    John