This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914Q-Q1:何时对 MODE 输入引脚进行采样?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914Q-Q1, DS90UB913Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622191/ds90ub914q-q1-when-does-it-sample-the-mode-input-pin

器件型号:DS90UB914Q-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB913Q-Q1

DS90UB914Q-Q1何时对 MODE 输入引脚进行采样?  它是在上电后采样一次还是连续采样?

我计划使用此 IC 与两种不同类型的摄像头连接、其中包含 DS90UB913Q-Q1芯片。  一个摄像头具有27MHz 的 PCLK 和12位数据、另一个摄像头具有80MHz 的 PCLK 和10位数据。

我想使用同一电路板并能够启动 DS90UB914Q-Q1、在 DS90UB914Q-Q1的 MODE 引脚上施加不同的电阻值(由 FET 开关控制)、使其在12位低频模式或10位模式(20至100MHz)下运行。

我是否可以使用 DS90UB914Q-Q1的 PBD 引脚将其置于空闲模式、更改 MODE 引脚的电阻值并再次将其导通以更改其工作模式?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加电时对模式输入进行采样。
    是的、您可以使用 PDB 引脚切换来执行此操作。