This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:配置工具

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/622266/tps65983b-configuration-tool

器件型号:TPS65983B
主题中讨论的其他器件:TPS65981

您好!  

我们希望使用 TPS65983B、因为它支持 PD3.0。 但我只能找到 TPS65981/2的配置工具。 在论坛上、我阅读了有关安全软件访问的信息。 但我找不到 如何解决这个问题。 产品页面上没有相关信息。  

有人能向正确的方向指出我吗?

此致、

Pieter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peiter、请参阅 具有相同查询的 e2e.ti.com/.../606680 -我们将需要您通过链接到 myTI 帐户的电子邮件 ID 来启用访问。

    -/普拉尼特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praneet、

    感谢您快速回答问题。

    您能否添加:pieter@embeddedacoustics.com?

    此致、

    Pieter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pieter、

    我刚刚授予您访问83B 安全文件夹的权限。 您将在大约15到20分钟内收到一封电子邮件、其中包含用于下载材料的链接。

    谢谢、
    Eric