This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720R-Q1:千兆以太网 MDI 的输出 RMS 抖动超出范围

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177080/dp83tg720r-q1-the-output-rms-jitter-of-the-gigabit-ethernet-mdi-is-out-of-range

器件型号:DP83TG720R-Q1

千兆以太网 MDI 的输出 RMS 抖动超出范围、约为59ps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,殷明

    您能告诉我以下用于测试的条件吗?

    1. 使用哪种测试模式?
    2. 抖动是在主模式还是从模式下测量的?
    3. 您可以共享设置的图像吗?
    4. 如果您有测量图像(如抖动直方图等)、您能否分享?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、测试模式1

    2、从器件

    3、μ A

    、不是4 μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 很抱歉、我的号码错误

    • 1、测试模式2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,殷明

    您可以分享以下内容吗?

    1. MDI 信号的示波器捕获
    2. 峰-峰值抖动测量值
    3. 直方图

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,殷明

    您能否分享您的设计原理图?

    您的设计中的输入时钟源(在 XI、XO 上)是什么? 您使用的是外部时钟还是振荡器?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法分享原理图。

      使用振荡器、25MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,殷明

    由于以下许多原因、可能会导致更高的抖动、例如设置、探头和示波器不精确、某些其他信号耦合到 MDI、电源和接地噪声等

    我看到测量值的失败非常有限、这意味着我们已经接近了、但需要研究是什么使这种情况变得糟糕。

    在此测试模式下、您可以测量 TX_TCLK 吗? 默认情况下、这应该在 testmode2中的 CLKOUT 上可用。 否则、我可以让您了解寄存器配置。

    在强制器件复位(即始终保持 RESET_N 为低电平)后、您还可以测量 CLKOUT_25MHz (25MHz 时钟)的抖动吗? 这应该为我们提供一个指示问题是否与晶体振荡器抖动有关的内在问题。

    --
    此致、
    Gokul。