This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:视频接口桥接器 IC

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178319/sn75dp139-video-interface-bridge-ic

器件型号:SN75DP139

您好、专家、

客户正在寻找视频接口桥接 IC。

您能否帮助检查我们是否有支持以下显示的解决方案?

  1. DP 转 MIPI-CSI
  2. MIPI-DSI 转 DP 或 HDMI
  3. RGB 到 DP 或 HDMI
  4. DP 到 HDMI

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. DP 转 MIPI-CSI:否
    2. MIPI-DSI 转 DP 或 HDMI:DSI86 (DSI-eDP)
    3. RGB 到 DP 或 HDMI:N0
    4. DP 到 HDMI:TDP159 (DP++到 HDMI)

    此致

    Brian