This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:这是否可用于对差分 CAN 总线信号进行多路复用?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221A, TS3USB3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177800/ts3usb3000-can-this-be-used-to-multiplex-differential-can-bus-signals

器件型号:TS3USB3000
主题中讨论的其他器件:TS3USB221A

你(们)好。

 TS3USB3000RSER 是否可用于对差分 CAN 总线信号进行多路复用?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、CAN 总线具有负电压。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CAN 总线具有负电压是什么意思? CAN 线不会变为负值。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能我与其他总线混淆了、CAN 的高电压和低电压是多少?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、CAN 线路的差分电压通常介于1-5V 之间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、TS3USB221A 可以耐受5.5V 信号、但 TS3USB3000 CNA 只能耐受  3.6V 信号。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。 是否有其他客户以前使用过此部件来对 CAN 信号进行多路复用? TS3USB3000或 TS3USB221A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许有人使用了 TS3USB2221A、但我们没有得到通知。

    此致

    Brian