This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604EVM:从 DP ++输入到 HDMI 输出进行设置

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP0604EVM, TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178256/tdp0604evm-setting-from-dp-input-to-hdmi-output

器件型号:TDP0604EVM
主题中讨论的其他器件: TDP0604

大家好、

一位日本客户要求我将此问题发布到 E2E 论坛。
 客户 的计算机由 DP++输出、
他希望在 HDMI 显示器上显示它。
向 TDP0604EVM 添加 DP++连接器。

客户知道 TDP0604可以在输入端添加电容器、这是从 DP++到 HDMI 的电平转换器。
为了使用 DP++电平转换器、他将 TDP0604EVM 输入(R196-R203)更改为电容器(100nF)。
客户希望了解从 DP++转换到最佳 HDMI 的引脚搭接设置。
TDP0604EVM 跳线连接器的设置和 DP++连接器的模式。

感谢您的澄清。

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克:

       DP++输出是交流耦合的、因此客户无需将 (R196-R203)替换为电容器(100nF)。  

      对于跳转设置、客户可以从表2-2中的默认设置开始。 对于 Hump 6和8 (EQ1和 EQ0)、这取决于 客户使用的电缆长度。

    重构

    Brian