This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY r/w 问题

Guru**** 2540610 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178446/issue-with-usb2any-r-w

主题中讨论的其他器件:USB2ANY

你好,先生/我

我们在 I2C 开关上使用 USB2ANY 适配器来进行 R/W 转换、但我们会得到写入超时、有时我们会在回读写入的值时得到00。

您能不能告诉您在使用1-2个系统时可能会出现什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhjot、您好!

    发生这种情况的唯一时间是 USB2ANY 成功寻址从器件、但在20ms 内无法写入其所有数据。 这表明 总线上的人将 SCL 线路保持在低电平的时间过长。 您是否正在尝试在 多主控总线中使用 USB2ANY? 据我所知、USB2ANY 不支持此用例。

    此致、

    Derek Payne