This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD205A:热插拔

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD205A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177857/sn65mlvd205a-hot-swap

器件型号:SN65MLVD205A

您好!

请问 SN65MLVD205A 是否支持"热插拔"应用?

如果硬件在插入时使 DE 端子为低电平、则输出:A/B 为高阻态输出、

因此、似乎可以理解热插入可以在不影响数据线的情况下完成。

感谢您的支持。

此致、

Takumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takumi、

    是的、SN65MLVD205A 可以支持热插拔。 没错。 为了避免总线争用、建议在插入前禁用驱动器。

    SLLA107的第3.2节 进行了更详细的介绍。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh San、您好!

    感谢您的回答!

    我明白了。

    此致、

    Takumi