This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:评估板(DP83869EVM)能否相互通信?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173147/dp83869evm-can-evaluation-boards-dp83869evm-communicate-with-each-other

器件型号:DP83869EVM

大家好、

我计划执行 BCI (大电流注入)测试以确定抗噪性。

为此、评估板必须处于相互通信状态。

评估板(DP83869EVM)能否相互通信?

此外、在成功通信期间 LED 是否可以点亮?

Bset 此致、

Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Taka!  

    我希望我在下面的回答能回答您的问题。

    [引用 userid="518374" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173147/dp83869evm-can-evaluation-boards-dp83869evm-communicate-with-each-other "]评估板(DP83869EVM)能否相互通信?

    是的、他们可以! 您应该能够为两者供电、并将其连接起来以实现连接并保持良好的运行状态。 如果它们连接不好/通信不好、请检查它们是否处于主从配置中(而不是主从配置)。

    [引用 userid="518374" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173147/dp83869evm-can-evaluation-boards-dp83869evm-communicate-with-each-other "]此外,成功通信期间 LED 是否会亮起?

    是的、可以! 请参阅869数据表中的寄存器0x0018以配置 LED 的活动。

    请同时参阅

    以了解有关如何正确设置它们的更多信息。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    感谢你的答复。

    我知道。  请允许我向您提出几个问题。

    如何写入寄存器来设置主模式或从模式?

    - 是否可以为通信间指定100Base-Tx 或1000Base-T?

    -评估板(EVB)能否与 PC 通信?

    此致、

    Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taka、

    BCI 通常是一种汽车测试、您为什么要在869 EVM 上进行此测试?

    请在下面找到我的回答。

    • 如何写入寄存器以设置主模式或从模式?
      • 寄存器 GEN_CFG1、地址0x9、位11和12
    • 是否可以为通信间指定100Base-Tx 或1000Base-T?
      • 是的、但我不确定我是否理解该问题
        • 您能稍微澄清一下这个问题吗?
    • 评估板(EVB)能否与 PC 通信?
      • USB 或其他类似的功能?
        • 您能澄清一下您在说沟通时的期望吗?
        • 寄存器写入/读取可通过 USB2MDIO 程序通过 PC 完成

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    感谢你的答复。

    我对没有解释表示歉意。

    您为什么要在869 EVM 上执行此操作?

    • 因为我想评估我们的共模扼流线圈和脉冲变压器。  RJ45和 IC 之间的变压器替换为我们的产品以进行评估。 BCI 是我们在我的办公室看到 EMS 影响的唯一方式。  

    100Base 或1000Base)您能澄清一点吗?  

    • 指定通信速度的原因与 EMI 评估相关。 辐射噪声的频率特性可能因通信速度而异。

    与 PC 通信)您能否阐明您在说通信时所期望的内容?

    • 使用以太网电缆而不是 USB 电缆进行通信。
    • 如果 EVB 相互通信、则需要两个 EVB 和两台 PC、但如果它们与 PC 和 EVB 通信、则只需要一台 EVB 和一台 PC。 因此、如果可以通过与 PC 通信来查看连接状态、则可以简化测量环境。
    • 由于 EVB 没有操作系统、PC 和 EVB 之间是否很难进行通信?

    我有另一个问题。

    • 是否可以在发送方端继续发送随机数据包并在接收方接收它们? 此时、发送器在发送过程中使 LED 闪烁、接收器在接收到数据包时使 LED 闪烁。 如果未接收到数据包、LED 将关闭。  这是确定通信是否正常工作所必需的。

    此致、

    Taka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taka、

    通过以太网电缆将 EVM 连接到 EVM 是很好的。 可以使用869的内置数据生成功能来完成数据传输。

    EVM 板没有 MAC、因此即使您将其连接到 PC、也无法从 PC Ping EVM。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    感谢你的答复。

    我知道。

    那么、如何写入寄存器以保持随机信号在两个节点之间以1000Base-T 流动?

    此致、

    Taka。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taka、

    通过 USB 电缆将 PC 连接到 EVM 板、您可以使用 USB2MDIO 向寄存器写入数据。

    寄存器0x16、位15-12启用 PRBS 发生器。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    感谢你的答复。

    我能够实现我想要的目标(100或1000 Base 速度配置、随机数据传输、数据传输期间 LED 亮起)。

    非常感谢。

    顺便说一下、我用示波器观察到1000Base-T 测试模式1波形、并且输出电压低于预期值。
    是否可以通过写入寄存器来增加输出电压?

    1000BASE-T 合规性测试: 测试模式1电压结果(通过限值670mV <值< 820mV)

    • A 点峰值输出电压:705.7mV
    • B 点峰值输出电压:701.2mV

    它在通过限制范围内、但接近裕量。
    是否可以将电压增加约50mV?

    下图是1000Base-T 测试模式1的配置。

    https://www.ti.com/lit/an/snla239b/snla239b.pdf

    0x01D5的地址是什么?

    如果该地址未如图所示设置、则电压会下降(705mV => 575mV)。

    此致、

    Taka。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Taka、

    如果它不在数据表中、则不是公开信息。  

    1000 Base-T 是一个严格的规格、但您可以在裕度范围内顺利通过。 任何额外调整都将在其他测试中进行权衡。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    感谢你的答复。

    我知道。

    感谢您花时间回答问题。

    此致、

    Taka