This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:与 USB-PD 和9V VBUS 搭配使用

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178224/bq24392-use-with-usb-pd-and-9v-vbus

器件型号:BQ24392

产品将在5V 和9V 的总线电压下支持 USB-PD。 BQ24392将在较长(非瞬态)时间内暴露在9V VBUS 下。  

BQ 器件仅用于检测传统充电器、不需要在9V VBUS 下正常运行。

该器件是否能够长时间承受9V VBUS 的电压? 在此期间、CHG_DET 将被钳位到7V、还是会被钳位到高阻态?

(我确实看到了链接的线程、但它并不完全解答我的第一个问题)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件可耐受 28V Vbus、因此9V 电压可以正常工作。

    此致

    Brian