This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B:用于 SN65LVDS93B 的 Linux 驱动程序?

Guru**** 2924500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178226/sn65lvds93b-linux-driver-for-sn65lvds93b

器件型号:SN65LVDS93B

您好!  

我们不熟悉 LVDS 接口、想知道 SN65LVDS93B 发送器是否需要 Linux 驱动程序、或者它只是作为即插即用功能吗?

我们打算在定制板中使用此发送器与 AM437x MPU、将 RGB 显示线转换为 LVDS。 谢谢!

此致、  

Berkay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Berkay、

    如果您在设计中正确完成了硬件(模式设置)、则无需任何软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 当您说模式设置时、您是指 CLKSEL 引脚的时钟选择的上升沿还是下降沿? 据我所见、我们没有其他设置可以做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、我是指控制信号、例如 CLKSEL 和 SHTDN 引脚。 此外、要使用正确数量的数据输入并将未使用的引脚连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!