This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:用于合规性测试的 MCU

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173573/dp83tg720s-q1-mcu-for-the-compliance-test

器件型号:DP83TG720S-Q1
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO

大家好、

我的客户正在设计用于合规性测试的测试板。

我想确认一点。

MCU 仅用于通过 MDIO 进行寄存器写入、因此无需使用可处理 1000BASE-T1的 MCU。

是这样吗?

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi、您好!

    你完全是对的。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我还有一个问题。

    我的客户希望在 其测试板上重写 DP83TG720S 的寄存器。

    是否可以通过连接 100BASE-T1或1000BASE-T1 PHY EVM 上 MCU 的 MDC 和 MDIO 引脚来重写测试板上 PHY 的寄存器、并使用 USB-2-MDIO 工具?

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma、

    USB-2-MDIO 是一个使其变得简单的示例软件。 您可以将 MDC-MDIO 引脚连接到 MCU、并通过这种方式读取寄存器、只要它们对固件进行编程以接受 IEEE802.3中定义的 MDC-MDIO 参数

    此致、

    Alvaro