This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75ALS1178:接收器输出电压电平

Guru**** 2964900 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1451, THVD1424, SN65HVD70, SN75ALS1178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177821/sn75als1178-receiver-output-voltage-level

器件型号:SN75ALS1178
主题中讨论的其他器件:THVD1451、 THVD1424、 SN65HVD70、

您好!

我使用此收发器在3.3V 微控制器之间向5V 差分总线发送信号。

如果我向 VCC 提供5V 电压、向接收输入(例如1A / 1B)提供+/-5V 信号、接收输出1R 的电压电平将是多少?

我希望输出不超过3.3V。 如果需要外部电路、您能否分享任何推荐的应用电路示例?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件具有 TTL 输出、因此高电平输出电压将约为3.4V。如果有疑问、请添加一个弱下拉电阻器。

    为什么您将其称为"5V 差分总线"? 还有其他器件实际输出±5V 吗?

    最好使用3.3V 收发器、例如 THVD1424、THVD1451/2、SN65HVD347或 SN65HVD70/1/3/4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我正在测试组件并测量4V 输出。 为了获得3.4V 输出、我需要使用300 Ω 下拉电阻器。 这些电压电平似乎高于 TTL。

    是的、我使用此收发器与±5V 节点进行通信。

    我将查看这些其他组件。 SN75ALS1178极具吸引力、因为它有两组接收/发送端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    RS-485总线通常不被视为5V 总线 、因为3.3V RS-485收发器可以与同一总线上的5V RS-485收发器进行通信、只要收发器能够在54欧姆电阻上保证至少+/-1.5V 的输入差分电压 (实际上是两个端接、一个在总线的极端、值为120欧姆+/-10%(容差可能更小-但标准允许高达10%的容差)、并且它们都符合 RS-485标准的其余 w.r.t。共模电压、 最小输入阻抗、接收器灵敏度等) 这些参数不依赖于 VCC、因此3.3V 和5V 器件可以在同一总线上相互通信。  

    RS-485收发器的 VCC 确实设置了控制台侧输出(因此、通常大多数 RS-485器件上的"R"引脚)、因此如果 VCC 为5V、则对于逻辑高电平、输出将非常接近5V (RS-485标准规定、任何大于= 200mV 的输入差分电压都必须为逻辑高电平、尽管许多器件将该阈值设置为低于200mV)。 因此、如果您使用的是5V 收发器 、则需要在"R"引脚输出和微控制器输入之间使用电平转换器。 这可以通过电平转换器 IC (可在 此处找到要查看的某些器件)或电平转换开关(基本上只是一个 NFET 开关-详情可 在此处找到)来实现。 或者、您也可以通过晶体管和/或电阻器以分立方式实现它(由于它是一个非常常见的应用电路且相当标准化、因此通过搜索5V 至3.3V 电平转换器可以找到多个基准)。 我建议不要使用更强的下拉电阻来降低输出电压、因为这将从"R"引脚汲取大量电流、这将增加器件的功耗、并且可能不是最可靠的电平转换方法。  

    话虽如此-如果您不需要双 RS-485全双工器件、  使用一个3.3V 器  件-就像提到的一个器件一样-如果您确实需要这个配置、那么我们只有5V 的选项、并且您需要在"R"输出和收发器输入之间有一个电平转换器。

    最棒的

    Parker Dodson