This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:HD3SS3212-Q1技术支持

Guru**** 2535700 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212, HD3SS3212-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177844/hd3ss3212-q1-hd3ss3212-q1-technical-support

器件型号:HD3SS3212-Q1
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212

现在我的客户在 USB 充电盒中使用了 HD3SS3212-Q1、但目前客户反馈存在问题:当芯片插入到 TYPEC 的正面和背面时、他们发现 POL (控制 HD3SS3212的 POL)可以正常发出。 但是、当 POL 为低电平时、插入和拔下 typedC 器件系统不是问题。 但是、如果偶尔出现反向插头(POL 为高电平时)并且无法识别 USB 器件、请检查电路图以了解可能的问题(常见问题已被重复问题等芯片所取代)。

原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    切换 POL 引脚时 VOUT 是否变为低电平? 您需要确保在切换 POL 引脚时 VOUT 变为低电平。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 确认您所讨论的 VOUT 是 HD3S3212的 VCC 还是我们的输出 VBUS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我指的是输出 VBUS。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一张图片是 POL 和 VBUS 以及我们的 USB3.0信号示波器(POL 升高、3212通道从内部 A-C 连接到 A-B)。

    第二张图片 是正插值(3212的默认 POL 是低通道 A 和 C 已连接)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何控制 POL 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 A 连接到 C 时、POL = H;当 A 连接到 B 时、POL = L。我看不到 POL 驱动为低电平。 当在 A-B 或 A-C 之间切换时、VBUS 也需要被驱动为低电平。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们没有显示 POL 从高到低的图片,因为我们认为:POL=HIGH 是我们的 PD 控制 芯片初始状态(端口 A-B),我们的 USB3.0没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、POL=LOW 是我们的初始状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 DFP 还是 UFP? 您是否有 C0/C1通道的布局图?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DFP 角色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     作为 DFP、盒中是否有 USB 主机? 您能绘制系统图吗?

    此致

    Brian