This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:我们是否有这样的器件将 MIPI 双向传输到 USB2.0/3.0?

Guru**** 2390795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177868/tfp401-do-we-have-such-device-transport-the-mipi-to-usb2-0-3-0-bi-directionally

器件型号:TFP401

大家好、

    客户希望使用 USB 和 MIPI 之间的器件桥接(1Gbps)。 而且、该设计的 MIPI 通道数将超过1个、USB 通道数将超过1个。 我们是否有这样的设备?

 

您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不适用:

      我们没有这样的器件。

    Regars

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

      感谢您的回复。 我很难在 Ti.com.Where 上搜索该器件、能否找到 mipi 桥的发展蓝图? 请给我发送电子邮件吗?

    您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送至电子邮件。

    此致

    Brian