This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E-SEP:PEM-INST-001:塑料封装微电路(PEM)选择、筛查和鉴定说明

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178449/sn65c1168e-sep-pem-inst-001-instructions-for-plastic-encapsulated-microcircuit-pem-selection-screening-and-qualification

器件型号:SN65C1168E-SEP

您好!

TI 是否愿意按照 PEM-INST-001:塑料封装微电路(PEM)选择、筛选和鉴定说明来测试主题器件?  请提供建议。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品文档中包含测试的标准-这些是我们测试的标准。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Parker。  因此,TI 不愿意在  TI 标准测试之后将其向上筛选为 PEM-INST-001?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我相信与您注册的帐户关联的公司应该在 TI 内部有 FAE 联系。 我会开始询问、因为他们将能够与必要的联系人联系、从而为您提供更简洁的答案。 一般而言、如果不是我们已经测试过的测试、我们就不会做更多的测试、因为有大量不同的标准、并且测试每个标准都是不切实际的-因为大多数情况下都有例外、通常归结于业务案例- 但是、当涉及到其他标准测试时、我会说答案往往不是-否 但我真的不能权威地说"我们不会这样做" 、通过 TI FAE 进行内部联系是获得更权威答案的最佳方式、但我们无法保证、 如果您没有内部 FAE 联系人(我认为您应该这样做)、则实际上没有途径获得额外的测试。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能成为波音公司的 FAE 吗?  如果不是,您能给我指正确的 FAE 吗?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我不能-如果没有 FAE 与您的部门联系、答案是否定的

    最棒的

    Parker