This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462-Q1:UVcc (f)延迟

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1462-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1178876/tcan1462-q1-uvcc-f-delay

器件型号:TCAN1462-Q1

大家好、

您能否建议遵循 TCAN1462-Q1的两个参数?

第一。 UVcc (f)的最大值

2。 从 UVcc (f)检测到器件的延迟会进入受保护状态。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    当电源电压处于建议范围内时、欠压检测不会触发、因此最大 UVcc (f)实际上为4.5V。 但是、大多数器件仅识别约4V 的欠压情况。 我们保证、一旦电源电压降至3.5V 以下、所有其他建议条件下的器件都将识别到欠压。

    一旦检测到欠压情况、将立即开始转换到受保护模式。 此模式变化的时间将有效为 tMODE (<30us)。

    如果 Vcc 电源压降超出建议的电源电压范围、我们无法保证任何驱动器特性、因此在此期间无法保证任何通信。 如果该问题与电源故障情况下器件的运行有关、 我建议实施一个系统级解决方案、在故障期间将 Vcc 电源保持在建议的范围内、以确保能够继续进行正确的 CAN 通信、因为如果电源在任何时间内超出范围、我们无法保证收发器将保持符合 CAN 要求。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott