Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8041-Q1 主题中讨论的其他器件:TUSB4041I
您好!
我的设计利用 了 TUSB4041IPAP 器件、该器件具有所有 RSVD 引脚 N.C (仅支持 USB2)
我们在采购或采购此设备时遇到了严重的问题,而不会从"未经授权的库存分销商"支付过高的价格...
我的问题是、作为替代产品、我们是否可以将 USB3集线器件 TUSB8041IPAPQ1作为 替代产品?
根据我在数据表中看到的内容、 如果我们在 PCB 上保持所有 RSVD 未连接、则引脚排列是兼容的
此致、
OLA