This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK6002:需要将数据序列发送到 TLK6002

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK6002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1177644/tlk6002-sequence-of-data-need-to-send-to-tlk6002

器件型号:TLK6002

您好!

我将数据从 ZCU106电路板传输到 TLK6002、我将执行浅本地回送和 Rx 数据反馈到 ZCU106电路板。

在 TLK6002上生成无效的接收时钟、 并且未发生通道同步、但 在测试模式生成情况下会发生通道同步。

Q1:我必须 向 TLK6002发送的数据序列是什么。


谢谢、此致、
Mallikarjuna B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Mallikarjuna、

    您能否提供有关无效接收时钟的更多详细信息?  您是否接收到时钟信号?  时钟信号的频率是否正确?  它以什么方式无效?

    对于通道同步、我认为同步的主要要求是数据中存在逗号符号。  您是否正在传输逗号符号?

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A1:是的、我接收的时钟振幅非常小、我们无法测量准确的接收时钟(我们使用的是200MHz 带宽范围)、在接收端、我们将以无效的顺序获取数据(一些20位数据重复、有些数据丢失)。 因此、我认为接收时钟采样不正确。

    A2:是的、我在数据中提供逗号符号、我们将禁用编码器/解码器并执行浅本地回送。 请提供我必须发送到 TLK6002的20位数据格式。(有效的20位逗号数据)

    Q1:如果我禁用  逗号_enable (3.7)、禁用编码器/解码器、我仍需要在数据中发送逗号符号?

    Q2:在浅本地回送中、接收时钟是否会生成?

    谢谢、
    Mallikarjuna B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将对此进行研究、并将在明天提供更新。

    谢谢、

    Drew