This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720S-Q1:PHY 层 MDI 模式转换损耗测试失败

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720S-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173552/dp83tg720s-q1-phy-layer-mdi-mode-conversion-loss-test-failed

器件型号:DP83TG720S-Q1

大家好、

我们客户的问题之一、 您能否提供一些故障排除建议

在使用 DP83TG720S-Q1芯片的千兆位以太网设计中、我们在实际产品上测试了 PHY 的物理层、发现一次测试的 MDI 模式转换损耗失败;详细信息如下:

请问问题是什么? 感谢您提出任何故障排除建议。

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我是有问题的人,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    720已经在 UNH 进行了模式转换损耗测试并通过测试、但是这个测试非常敏感并且取决于设置。  您能否分享一下您是如何运行此测试和设置的?

    谢谢、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Alvaro、

    以下是客户反馈:

    (1) UNH 是什么意思?

    (2)正确的测试方法和设置是什么?

    (三)我们的试验是委托给一个外部实验室进行的。  

    有两种测试方法、每种方法都由不同的外部实验室进行测试、其中一种方法如下所示、另一种方法有待确认。

    YF_1000Base-T1_PMA_M 测试项目:Ω MDI 模式转换损耗适配器验证测试

    测试工具:

    硬件:网络分析器
    软件:R&S ScopeSuite (80.1)
    测试过程:

    (1)连接校准器并开始校准两个端口。

    (2)拆下校准并将 RF 线束连接至测试夹。

    (3)将 DUT 设置为从模式并将钳位连接到 DUT

    (4)单击 Next (下一步)开始测试。

    最棒的酒店

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,,分析结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    模式转换很敏感。 布局和组件(在 PHY 和连接器之间)也有所不同。  

    TRD_P 和 TRD_M 阻抗/长度之间的不匹配情况如何?您是否可以共享正在使用的 CMC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Alvaro、

    感谢您的回答。 以下是客户提供的信息。

    TRD_P 和 TRD_M 之间的差分阻抗控制在100欧姆、导线间距为8mil、导线长度为2008.19mil。 使用的 CMC 部件号是 TDK 的 ACT1210G-800-2P-TL05。

      下图突出显示了布局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    要确定布局的影响:是否可以移除 PHY 并 放置一个连接  TRD_P 和 TRD_M 引脚的100欧姆电阻器、然后重新进行测量。

    如果结果相似、则是与布局/连接器/非 PHY 相关的问题。

    看起来有些点频率不符合规格。 这不会导致 PHY 的功能或 EMC/EMI 性能出现问题。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Alvaro、

    感谢您的建议!

    客户反馈说他将 DP83TG720S-Q1 EVM 板带到实验室进行此测试、测试结果也失败、如下所示:

    您能帮助分析问题并了解问题的位置吗? 我们还能改进什么吗? 谢谢你。

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我相信另一位团队成员正在通过电子邮件与您合作。 他对720有更多的经验,更适合这个问题。  

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Alvaro、

    到目前为止、没有其他团队成员通过电子邮件联系我。 或者、您是否是向  客户推荐此问题、而不是我?

    最棒的

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    公平点、请通过电子邮件联系我、我会将您安排在电话中。

    对此,

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Alvaro、

    没关系。  我只需确保 已经有一名团队成员在处理此客户问题、以便我可以关闭此主题。

    感谢您在此期间的支持。

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Alvaro、

    我觉得团队通过电子邮件联系了这位客户、但看起来不是这样。

    客户想要了解问题处理流程以及您是否可以将此流程同步到其 电子邮件?其电子邮件地址是 zouyongchang@yftech.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="377385" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1173552/dp83tg720s-q1-phy-layer-mdi-mode-conversion-loss-test-failed/4436212 #4436212"] zouyongchang@yftech.com [/quot]

    可以了